This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:是否将器件(TPS82085和 TPSM82823)#39的纹波抑制在10mV 以下?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823, TPS82085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008478/tps82085-whether-the-part-tps82085-and-tpsm82823-s-ripple-be-suppressed-below-10-mv

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:TPSM82823

是否 将器件(TPS82085和 TPSM82823)的纹波抑制在10mV 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据运行模式、可以将其降至10mV 以下。
    如果器件在 PSM 模式(即脉冲频率运行)下运行、则纹波自然会大于其在 PWM 模式下工作的纹波。

    此致、
    Davor