请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好!
从 BQ28z610-R1数据表的第7.26节可以看出、I2C 上有3.3k 的下拉电阻。 您能详细介绍一下该 PD 吗? 电压是否可以从外部 I2C 上拉电阻分压而不符合电压电平要求?

此外、对于单节电池应用、建议的 VC1和 VC2连接以及 R/C 值是多少? 第9款. 2典型应用电路显示了2节电池、似乎需要对单节电池进行调节、100欧姆、5欧姆和1uF 电容。
谢谢!