This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:VSYS、PH 无法调节

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007475/bq24773-vsys-ph-unable-to-regulate

器件型号:BQ24773

您好!

感谢您的支持。

我们的 BQ24773应用

输入电压:18.2V

电池:4s4p (12v~16.4v、10800mAh)

我发现其中一个缺陷板存在无法调节 VSYS 的问题。

我已经捕获了 VIN、ACDET、REGN、ACOK、VSYS、 和 PH 信号。 (以下情况是未插入电池)

 ACDET 和 REGN 之后的 ACOK 信号上升约~800ms、我认为这是异常的。

VSYS 和 PH 也不能正常调节。

ACDET 和 REGN 正常工作。

VIN 是高侧开关 MOSFET 的漏极电压。 (ACFET 和 RBFET 工作正常。)

您能在什么情况下建议发生这种缺陷吗?

我可以通过电子邮件向您提供原理图、如果可能、请告诉我您的电子邮件。 非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victory:

     

    我已通过 E2E 向您发送了朋友申请。 请接受此朋友的请求、然后通过私人消息向我发送原理图。

     

    [引用 userid="483452 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007475/bq24773-vsys-ph-unable-to-regulate "]我发现其中一个缺陷板存在无法调节 VSYS 的问题。

    您是否意味着您已经测试了多个电路板、其中只有一部分电路板显示了调节 VSYS 和无开关的这一问题? 还是所有电路板的运行方式都相同?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经通过 PM 向您发送了原理图。 是的、我有几个原型板、这是唯一有问题的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victory:

     

    我建议在原理图中将 C86从100pF 增加到1nF、您也可以删除 C109。 但是、我认为这不会导致您在有缺陷的电路板上看到的行为、其中没有开关或 VSYS 调节。

     

    由于只有其中一个电路板显示此问题、您能否尝试将故障电路板上的 BQ24773与已知良好的 IC 交换? 更换 IC 后、有缺陷的电路板是否正常工作?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和建议。

    是的、我将对  缺陷 IC 进行换用测试。