This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:如何确定应将 VLOWV 设置为什么值?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008345/bq24616-how-to-determine-what-vlowv-should-be-set-at

器件型号:BQ24616

大家好、

我的客户正在尝试确定应将 VLOWV 设置为什么值、在数据表中、建议的最小和最大电压值、但此规格不可编程/可设置? 您能否帮助解释应该将其设置为什么值以及为什么?  

如果需要、他们使用的是3S 4P 锂聚合物配置。 该电池是 Panasonic 公司生产的 NCR18650B 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个后续问题、需要将终止电流设置为恰好1/2快速充电、还是可以降低? 他们正在考虑以300mA 的终止电流提供3A 的快速充电电流。 他们希望充电缓慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

      VLOW 是1.55V 下的内置规格。 FB 引脚稳压范围为0V 至2.1V、对应于整个电池充电电压范围。 FB 处的电阻分压器可将其下调至该范围。 无法配置 VLOWV。

    是的、通常在快速充电电流的10%时选择终止电流。