This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:禁用二极管仿真模式

Guru**** 2540190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007242/lm5170-disable-diode-emulation-mode

器件型号:LM5170

您好、支持团队、

LM5170能否禁用二极管仿真模式? 如果是、请说明如何禁用它。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    LM5170的二极管仿真始终处于激活状态。  为了禁用它、您需要向电流感测中引入直流偏置信号。  您能否分辨出  您需要在降压或升压模式下或两者中"禁用" DEM 模式?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuohao-San、

    感谢您的支持。

    客户在降压 CV 模式下存在负载瞬态问题。 如果二极管仿真在非常轻的负载下可能会发生脉冲跳跃、这可能会导致负载响应不佳。 您是否有任何改进方法?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    是的、有一种方法可以解决问题。  这是向电流感应信号引入失调电压。   一种简单的方法是在 CSB 引脚和 GND 之间放置几个千欧电阻器、这会与 CSB 引脚串联电阻器(1~2 Ω 欧姆)形成电阻分压器、并通过略微下拉 CSB 引脚电压来引入直流偏置。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao