请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS536C7 尊敬的团队:
我们是否还有其他解决方案、如 用于低电流应用的 CSD95410 (90A)兼容器件?
我们的客户 应用 是15A~20A。
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们是否还有其他解决方案、如 用于低电流应用的 CSD95410 (90A)兼容器件?
我们的客户 应用 是15A~20A。
非常感谢、
Jimmy
大家好、我建议大家看看 CSD95420、这是该器件的低电流版本。 Brett Barr1 可能会提出更多建议。