This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:物理组件上的 X 标记

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007392/tps56637-x-marking-on-physical-component

器件型号:TPS56637

您好!

我已经从一个除数器订购了多个 TPS56637器件、用于一个已建立的产品、我收到了两个卷-一个在组件上有 X、另一个没有 X。

与不带 X 的组件相比、具有 X ON 的组件的故障率约为50%。我在线阅读过 X 将组件定义为样片的原型? 这是正确的、我是否应该从经销商处收到此商品?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    什么是故障现象?  

    是的、X 应该是原型版本、而不是最终生产版本。 对于原型版本、我们有 APL 流程、因此经销商可能有机会获得这些样片。 但我认为 X 个样本不会失败。 因此、我想知道故障现象。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢快速响应。

    我们看到的故障模式是、当器件在使能引脚未连接的情况下加电时、器件的输出不会打开。 如果我们将使能引脚接地以拉低信号、则器件的输出将启用。

    这仅在 X 标记的设备上发生、我没有看到与非原型电缆连接的组件类似的问题。 如果您能够解释、APL 流程是什么?

    谢谢、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我能否与您再次检查故障模式? 使能引脚悬空时、器件将不会输出? 但器件在将 EN 拉至低电平时具有输出/使能功能?

    APL 表示 加速产品发布。 在最终量产样片上市之前、我们将在检查是否存在重大问题(但可能有一些问题没有根据)后发布一些工程样片。 借助工程样片、客户可以使用它进行功能检查、但 TI 不允许这些样片最终生产。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    再次感谢快速响应-是的、这是故障模式、当使能引脚悬空时、器件没有输出、但如果将使能引脚拉至低电平、则会启用输出。'

    感谢 APL 解释-除油器的产品描述和器件型号与非原型组件相同、因此我不知道我购买的不是最终生产产品。

    谢谢、

    Matthew Henderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    即使对于非原型组件也没有意义。 '当使能引脚悬空时、器件没有输出、但如果将使能引脚拉至低电平、则输出被启用。'

    1.能否先检查 SCH?

    2.您是否还可以要求客户测试包括 EN 下的 VIN、EN、SW 和 Vout 在内的波形是否浮动且 EN 被拉至低电平?

    我认为 X 个样本没有 EN 配置差异。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    我现在将收集有关原理图和信号的信息。 但是、下面的这个问题与我看到的问题是否无关?

    纯文本"Hi Jonathan、

    这些 X56637样片是具有 PG1.0裸片的 APL 样片。 现在、我们的 RTM 样片使用的是 PG2.0芯片。 因此、我们不建议将这些 X56637样片用于生产、甚至用于功能检查。

    我们应建议客户联系其供应商、以获取具有 T56637标记的 RTM 样片"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、正如您所了解的、我们不建议将 X56637用于生产或功能检查。

    但我不认为 EN 下拉为低电平、 即使使用 X56637、它也具有输出。 这是我的关切。

    谢谢、

    Lishuang