This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ78350, BQ76920, BQ76930, BQ76940, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007214/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ76920BQ76930BQ76940BQ34110BQ34Z100-G1

1) 1) BQ78350对于 BQ76952是否可行?

2) 2)能否将  BQ78350用于24S 72V 电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    BQ78350只能与 BQ76920/BQ76930/BQ76940系列电池监控器配合使用。 它不适用于 BQ76952。

    我也不建议将 BQ78350用于24S 电池。 该器件仅与一个 BQ769x0器件搭配使用、因此最大可理解15S。 对于24S 电池、我建议使用 BQ34110或 BQ34Z100-G1。 您可以查看 TI 参考设计 TIDA-001030、了解使用 BQ34Z100-G1和电池监控器的示例。

    此致、

    Matt