This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:澄清了 额定值和建议条件

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007076/tps56c230-clarification-of-max-rating-and-recommended-condition

器件型号:TPS56C230
Thread 中讨论的其他器件: StrikeTPS74401

大家好、

请查找相关主题。 我相信 TPS56C230也具有内部 ESD 二极管、但最大 额定值和建议运行条件表示 EN 引脚的值相同。 请帮帮我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS56C230 EN 引脚列出了-0.3V 至6V 的绝对最大电压和-0.3V 至5.5V 的建议工作范围。

    我们建议 EN 引脚在-0.3V 至5.5V 的电压范围内运行、并且引脚上的电压大于6V 可能会对器件造成内部损坏。

    是的、EN 引脚具有内部 ESD 保护功能、可保护引脚免受极高 dV/dt、高电压、低能量放电的影响。  在人体放电模式下、TPS56C230的额定电压可承受+/-2000V、但引脚本身不会达到2000V。  人体放电模型是一个100pF 电容器、充电至2000V、通过1500Ω Ω 电阻器对引脚放电、因此引脚将被钳位、并通过1500Ω Ω 电阻器对200μJ μ F 能量放电。

    注意:在 ESD 冲击期间、钳位电压将大于6V。  TI 不保证 ESD 冲击期间或任何拉电流时的钳位电压、尽管6.0V 直流电压不会启用 ESD 保护钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您的解释、 我想询问更多细节。

    向 V_EN 施加5.5~6V 的电压时、器件如何工作?  如果客户在正常工作条件下对 EN 引脚高电平使用5.5V 电压、则将不可避免地出现5.5~6V 之间的过冲电压。 客户是否仍能将其视为在正常条件下运行?

    2.当达到 EN 引脚的 Vmin 规格时,TPS74401具有正向电压为0.3V 的内部 ESD 二极管。 这就是 ABS 的原因。 对于 EN 引脚的 Vmin 规格、额定值表示-0.3V、而对于 EN 引脚的 Vmin 规格、建议运行条件表示0V、具有一些缓冲器而非 ABS。 额定值。 (请在相关问题中找到 Stephen 的回答)

    我想 TPS56C230也是如此、但 TPS56C230的两个规格都指定为-0.3V。 是否只是不同的业务部门有不同的规定方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    请让我检查一下、并在周一向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)确保器件在数据表列出的推荐工作范围规格内工作、并且不会在最大绝对范围内受到损坏。  例如、EN 引脚上的泄漏电流可能在5.5V 至6V 之间更高、但将 EN 引脚拉至6V 不会损坏 TPS56C280。  将使能引脚拉至5.5V 和6.0V 之间不会导致器件关断或异常运行  

    2) 2)是的、这只是不同的产品线和不同的器件指定方法。  在某些情况下、可将参数性能指定为最高安全工作电平、在某些情况下、在指定的范围和安全范围之间会留有额外裕量。

    注意: 引脚上的-0.3V 绝对最大额定值并不意味着 ESD 二极管会将电压钳制在-0.3V、这意味着 ESD 二极管不会将引脚电压钳制在大于或等于-0.3V 的任何电压上、 实际钳位电压将随工艺参数而变化。