This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:芯片咨询

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25730, BQ25731, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006564/bq25792-chip-consultation

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25730BQ25731USB-PD-CHG-EVM-01

大家好、

我想找到一个可支持 PD (Buck-Boost)计划的充电器芯片。 充电器需要通过 PD 对电池进行快速充电(7.4V@4900mAh)。 此外、它还应支持  使用5V 和12V 适配器进行充电。 BQ25792可能满足要求。 还有哪些其他选项适合这种情况?

此致

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    如果您想使用充电控制器、BQ25730和 BQ25731也是可行的选项(BQ25730具有电源路径、BQ25731没有电源路径)。 如果您想使用 BQ25792、我建议查看结合了 PD 控制器和电池充电器的参考设计 USB-PD-CHG-EVM-01。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。