This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-SmartPlug-WIFI:TIDC-SmartPlug-WIFI

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-SMARTPLUG-WIFI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005701/tidc-smartplug-wifi-tidc-smartplug-wifi

器件型号:TIDC-SmartPlug-WIFI

您好!

我想问几个 有关 TIDC-SmartPlug-WIFI 链接的问题: https://www.ti.com/tool/TIDC-SMARTPLUG-WIFI#supportandcommunity

1:我们是否能够购买该产品?

2:BOM 文件包含自定义变压器 T1、您能否提供替代 P/N 以用于此参考设计?

3:设计是否适用于非极化插头、如日本插头?  

4:器件是隔离式的吗? 在原理图中、我发现 R24将 GND 连接到 NEUAL_IN。 这会导致任何问题吗?

期待您的帮助并感谢您的合作。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果还可以的话,还有一个问题

    5:使用的 PCB 材料是什么、厚度是多少?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDC-SmartPlug-WIFI 设计在完全组装状态下不可购买。 您将需要使用提供的设计文件来创建自己的 PCB、获取 BOM 中列出的组件并自行组装。

    我是一位来自硬件团队的团队成员、他可以回答您的其他问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为购买所有组件有点困难、因为其中一些组件被称为定制部件。 因此、我认为、如果您可以为这些组件提供任何替代组件、例如变压器、将会更容易。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fedi、

    正如您 在另一个线程中提到的、我们 不再支持此参考设计。 对于电源设计问题、我将创建一个新的 E2E 帖子、 并在此处联系我们的模拟电源团队

    BR、