This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005778/tps2121-tps2121

器件型号:TPS2121

大家好、我  在我们的设计中使用 TPS2121、参数如下:VIN1 = DC 适配 器= 5V 、VIN2 = VBUS =稳压电压范围4.75~5.25V。 现在、CP2电压= 1.8V、 PR1 = 1.3V

现在,我有一个问题。  适配器和 USB 电源时。  再次插入和插入适配器将导致 TPS2121输出电压突然下降超过19ms。  我的设计电路如何? 出什么问题了吗? 谢谢你。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenwen、

    当两个输入都存在时,CP2>PR1和这意味着 VIN2将传递到 VOUT。 设备不应显示任何更改或任何切换行为为 CP2>PR1。 器件无关 PR1是否下降或 IN1是否下降。 您能否确认输入和电压、并提供一个范围来显示上面描述 VOUT 图的同一事件的 VIN1、VIN2、PR1和 CP2?

    可能的解释是、在拔下和插入事件期间、VIN1电源轨上存在电压尖峰、导致 PR1>CP2瞬时。 这可能会导致快速双开关并选择无效的电源轨。 我建议使用某种噪声抑制、例如10nF (最大值!) 或 VIN1和 VIN2电源轨上某种 TVS 二极管。

    谢谢、

    Shreyas