This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:最大占空比

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973097/lm25180-max-duty

器件型号:LM25180

您好!

建议将 LM25180的最大占空比设置为60%。

该限值是否用于保证变压器放电能量的时间?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    60%不是最大值 数据表设计示例中使用的一种指南、作为选择匝数比时的指南。 对于宽输入电压应用、可以将 Dmax 设置为70-75%。 高于此值时、次级侧导通时间会变得非常短、这意味着次级峰值电流要高得多。 这会增加输出纹波、降低效率、 并可能使负载调节性能略有下降。

    此致、

    Tim