This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:uc2844问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973000/uc2844-uc2844-problem

器件型号:UC2844

我们使用的是 TI 开关电源芯片:uc2844。 ℃电压:86 ~ 260Vac、输出电压:24V 直流、负载:15 ~ 20W、现在环温测试(25℃)为15W、芯片正常运行后的最大温升达到90。

芯片的 Ω 频率为100kHz、驱动电阻为24k Ω、MOS 管为 N 沟道 MOS 管900V/15A、外设电路如附件所示(请勿发送图片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    感谢您通过 E2E 进行连接。您如何确定 UC2844达到90C?  如果您尚未执行此操作、我建议使用热电偶温度探针测量 UC2844的外壳温度、以验证电路板温度测量或热成像。 如果您确信 UC2844管壳温度实际上为90C、这在25°C 的环境温度下是不正常的。 空载到满载、最小输入电压到最大输入电压之间的温度是否发生变化? 您能否测量 VCC 和 ICC 以确定功耗? 使用示波器测量 VCC、OUT、ISENSE 和 VREF、并在可能的情况下提供波形?

    此外、您还请求"不发送"原理图。 请注意、E2E 是一个公共论坛、可共享信息以用于学习目的。 您在 E2E 上发布的所有内容都是公开的、拥有帐户的所有人都可以查看这些内容。

    此致、

    Steve M