请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我们在应用 LM2776的过程中发现了一种现象、有人对此表示怀疑、我们想咨询:
当使用 LM2776作为典型的单级充电器泵应用时、通过仿真、我们发现 VIN 电流波动、频率与芯片的内部2M 开关频率一致、这符合我们对手册中功能图的理解;
但通过实际测量、可以发现 VIN 电流稳定且连续、并且不会间歇性波动;实际测量结果与仿真结果不一致、这很奇怪。
如何理解这种现象? 芯片中是否有任何其他设计影响?
以下是我们的仿真和测试结果:
[测试结果](约200mA 负载、在 VIN 之前连接一个5Ω Ω 电阻器、使用电压探头测试压降、并间接测试电流)