This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 Bq40z80的问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971118/bq40z80-questions-about-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

我计划设计70Ah 以上的4S 电池组。 此外,用户还应能够使用外部开关打开/关闭 DSG FET,并使用 LED 和按钮检查 SOC。

根据我的研究、BQ40z80看起来适合该项目。 我阅读了一些有关可扩展性和 DSG FET 控制的主题、因此我想确保这些功能存在任何问题。

 

我的问题;

  1. 将容量从29Ah 调节到70Ah 是否存在任何问题? 在一个主题中,一位 TI 专家说,2020年10月6日存在固件错误。 您是否在最后一个软件中修复了该错误?

该主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/946102

  1. 是否可以使用 BQ78350 Key-In 功能等外部开关手动打开/关闭 FET? 我已经阅读了一个有关此主题的主题、因此我想肯定。

根据本主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/849965)、紧急关断 FET 功能将允许我使用开关手动控制 FET。 当我关闭并打开具有此功能的 FET 时、我是否必须复位 IC? 这种情况是否会影响我的电量监测计精度?

  1. 是否有任何其他方法可以控制 FET、例如可配置 GPIO 引脚?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比例因子有一个错误、但您可以按照链接的线程中所述手动进行校准、只需在校准期间输入所需的电流比例即可。

    紧急关断功能仅适用于 FET、我认为它可以满足您仅打开/关闭 FET 的需求。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    我对换算系数和 EMShutdown 特性进行了一些实验。 当我使用换算系数时、我看到电池电流和电池组电流不会变化。 我想确保我使用的是正确的。  

     

    哪种方法是正确的? 如果这两种方法都不正确、您能否向我解释数据存储器和校准设置(例如比例因子、设计电容器、校准电流、电池电流等)  100 Ah 的电池?

    1)我有100Ah 的电池。 将设计容量设置为25Ah、换算系数0。 施加1A 的负载。 将其校准为250mA。   

    结果:电池组电流显示250mA、电池电流显示250mA。  

    2) 2) 我有100Ah 电池。 将设计容量设置为100Ah、换算系数4。 施加1A 的负载。 将其校准为1A。

    结果:电池组电流显示250mA、电池电流显示1A。  

     

    此外、如果我反复打开和关闭具有 EMSHUTDWN 功能的 FET、电量监测计是否会受到这种情况的影响?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用方法1中的测量仪表校准方法、第二种方法显示了我之前提到的换算系数问题。

    EMSHUT 对其可使用的次数没有限制。

    此致、

    Wyatt Keller