请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 大家好、
由于客户希望 LED 平稳地改变亮度、因此设置 BTR_MODE=01 可通过 I2C 实现最高电流、然后使用 PWM 来降低4096个电平。
寄存器值00=67、01=87、16=3f、9e=28、A0=F0、A1=78、 A2=00、A3=5e、A4=72、A5=04、A6=80、 A9=A0
以上是其电流寄存器的设置。 首先定义通过00的最大电流、然后使用 A0和 A1来定义4096步长。
我是否可以帮助您检查它们的设置是否正确?
谢谢你。
此致、
Cindy