This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616 VREF 非电压

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969951/bq24616-bq24616-vref-not-voltage

器件型号:BQ24616

你(们)好

我只是在 EVM 板上设计电路板、我遇到 VREF 为零伏的问题、因此充电永远不会开始。  Vout 工作正常、即使您拔下电源(依靠电池供电)也是如此

下面是我的原理图、如果您需要其他东西、请告诉我。

e2e.ti.com/.../A_2D00_1302-v84.pdf

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      所附的原理图已翻转。 您可以附加更清晰的版本吗? VREF 上是否有任何负载? 我还会移除并替换 IC、因为 VREF 是3.3V 线性稳压器的输出、当存在 VCC 时、应具有3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、下面的翻转 pdf 是正确的。 关于您的问题:

    VREF 上没有负载。 在将 IC Vref 更改为0.168V 后

    2.我将直接更换芯片,但如果 J4 I SHORT 和 J4 OPEN 是19.77V,则 VCC 现在是3.5V。 PVCC 为24V 作为输入电压。

    e2e.ti.com/.../7026.A_2D00_1302-v84.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

     VREF 是基于 VCC 输入的3V3 LDO。 您需要一个用于 VREF 输出的有效 VCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我的 VCC 上有19.77V、因此为什么 VREF 上没有任何东西

    我应该检查什么。 您是否需要光绘文件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      您手头上有 EVM 吗? 我会将 IC 传输到 EVM 板、以查看 VREF 是否在 EVM 上启动。  

    您的电路板上是否启用了充电功能? 测得的 REGN 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们无法切换 BQ24616、因为这并不容易、但低于我得到的值:(无电池连接器)

    REGEN: 0.003V

    VCC:20.40V

    VREF:0.976V

    感谢您的反馈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      IC 看起来已损坏。 如果 REGN 和 VREF 电平不正确、则所有内部电路都不会导通。 该器件看起来也不像处于睡眠状态、因为 VCC > 16.8V、这是您的充电调节电压。 您必须交换 IC 并注意焊接。 我建议在 EVM 上测试 IC、验证其工作原理、然后将已知良好的 IC 重新插回您的电路板。