This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:TPS62260输出短路

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972433/tps62260-tps62260-output-getting-short

器件型号:TPS62260

这与链接问题中所述的设计有关。  

IC 输出短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人遇到这方面的问题。  

    以下是 IC 损坏的原因。

    1) 因为反馈引脚为高阻抗。 如果使用的分压器电路的值高于400K。 在生产测试或组装过程中、如果测试仪错误地将其阻抗添加到路径中、则可能会出现这种情况。 开关节点上会有很大的变化、可能会损坏输出引脚。

    2)  如果输入电压有可能达到其最大值、则会损坏芯片组的输出。 在这种情况下、甚至输入也会受到损坏。

    除此之外、芯片组输出不会出现故障。 由于输出电容或输入电容过高、因此不会观察到 IC 故障。  

    由于外部接口在异常情况下获得5V 输入、因此 IC 出现故障、这会导致 IC 损坏。