This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:Webench 仿真问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971853/lm51551-webench-simulation-issue

器件型号:LM51551

尊敬的团队:

我已将以下列出的标准输入 Webench 以获得解决方案:

输入电压:24V */-5%

输出电压:30V

输出电流:4A

尽管 LM51551的 A 解决方案是列出的解决方案之一、但当我尝试使用默认组件值进行仿真时、系统会返回错误消息。 更改值不会更改状态。

您可以检查此器件的 Webench 模型吗?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    感谢您发帖。  我们需要我们的 Webench 专家的帮助。  敬请期待。

    谢谢

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    感谢您发帖。 我们已经解决了这个问题。 下一个 WEBENCH 发行版(暂定在2月中旬之前)将在 TI.com 上提供模型更改。

    此致、
    Shaheen S M