This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:PSpice 仿真问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972318/tpsm82821-pspice-simulation-issue

器件型号:TPSM82821

您好!

我从 TI 下载了 PSpice 模型。 我可以运行启动和稳态分析。

我尝试运行线路和负载瞬态。 但它根本没有运行。 我已经花费了一个多小时、但完成的仿真百分比仅显示0%。

可以帮助我解决此问题吗?

此致、

Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、  

    感谢您的提问。

    您能否向我发送您的 PSpice 原理图和仿真参数、以便我可以尝试复制您的仿真?

    再次感谢、
    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。