主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987、 TPS65988EVM
您好 TI 团队!
我们将使用 TPS65988来为 USB-C 端口提供 PD 功能。 其中一个必须能够提供5V/9V/15V/20V @3A。
在研究建议的解决方案时、LM3489用于开关反馈电阻器的晶体管、但 LM3489数据表建议与 TPS65988和 TPS65987评估套件之间的反馈网络存在差异。
在数据表中、它指出 CFF 应在开关频率下将(R1+R2)/R2比率降低至大约1。
在 TPS65988EVM 原理图中、R1与100nF 并联、R2与1nF 并联、从而在1kHz 时有效地将电阻器比率短接至1。
TPS65987顶部具有100pF 和底部1000pF 的电容器更相等。
我知道、使用晶体管更改反馈会带来稳定性问题、但在设计 PD 要求时、我应该考虑什么过程? 输入电压为24V、电感器为10uH。
感谢您的支持!