我有一个有关 BQ35100中库仑计数器的基本问题。
我想使用该器件来测量一次电池 LiSOCl2的电荷累积。
该电池正在为具有非常复杂电流消耗曲线的器件供电。
该器件的电流消耗范围为4uA 至400mA。 它可能需要几秒或几毫秒的时间。 电流突发持续时间非常短、有时甚至高达20ms。
我不确定 BQ35100中的库仑计数器是否具有足够的时间分辨率(粒度?)
以记录这些短时脉冲。 数据表在描述计数器的特性时使用术语"连续"、但我假设器件可以感应到一定的最短持续时间。
您能否解释一下(如何?) BQ35100捕获这些电流突发?
4uA 电流的精度是多少。
我在数据表中没有找到与时间分辨率和精度相关的确切信息。
谢谢、
Mahesh Keste