大家好、
这是我在某种程度上一直在努力的事情、而这正是我需要寻求帮助的地方。 我知道我想要使用的原始直流/直流转换器不起作用、因此您可以在下图中忽略它(它是标记为输出适配器的转换器)。
e2e.ti.com/.../8081.BATPACK.pdf
此图应仅描绘我计划使用的单个电池组的内部图片。
我正在寻找一个非隔离式 DCDC 转换器、它可以将电池电压提升到5.4V - 8.4V 范围内、使系统电压升至12V。
问题是、我想将此直流/直流转换器与其他同类转换器并联。
因此、我希望将其中的三个或五个并联、以分担负载并提供更大的功率、从而帮助系统运行更长时间。
在最大值下、我将从单个电池组中拉取3安培峰值电流、这将随着每个额外电池组的增加而降低。
我知道 Vicor 模块等具有修整功能、TI 提供的任何类似功能是否可以用于此解决方案、或者通过解释清楚的方法来更改反馈环路以实现此目的?
提前感谢您的任何帮助、我们不胜感激!
编辑:在图中、我忘记了删除显示反馈以调整输出电压的箭头。 我计划做这样的事情,尽管我对它是否起作用表示怀疑