This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 并行直流/直流升压转换器

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972150/parallelable-dcdc-boost-converters

主题中讨论的其他器件:TPS40090

大家好、

这是我在某种程度上一直在努力的事情、而这正是我需要寻求帮助的地方。 我知道我想要使用的原始直流/直流转换器不起作用、因此您可以在下图中忽略它(它是标记为输出适配器的转换器)。

e2e.ti.com/.../8081.BATPACK.pdf

此图应仅描绘我计划使用的单个电池组的内部图片。

我正在寻找一个非隔离式 DCDC 转换器、它可以将电池电压提升到5.4V - 8.4V 范围内、使系统电压升至12V。

问题是、我想将此直流/直流转换器与其他同类转换器并联。

因此、我希望将其中的三个或五个并联、以分担负载并提供更大的功率、从而帮助系统运行更长时间。

在最大值下、我将从单个电池组中拉取3安培峰值电流、这将随着每个额外电池组的增加而降低。

我知道 Vicor 模块等具有修整功能、TI 提供的任何类似功能是否可以用于此解决方案、或者通过解释清楚的方法来更改反馈环路以实现此目的?

提前感谢您的任何帮助、我们不胜感激!

编辑:在图中、我忘记了删除显示反馈以调整输出电压的箭头。 我计划做这样的事情,尽管我对它是否起作用表示怀疑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可堆叠升压控制器可能是一个独特的要求。 我相信您可以使用 TPS40090的压降功能来实现压降电流共享。  

    有几个有关此控制器的在线升压设计、如下面所示、还有一篇关于压降电流共享的电子文章。   

    www.eetimes.com/.../