This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:LTO 电池

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, EMB1428Q, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971825/emb1499q-lto-battery

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件: EMB1428QBQ76PL455A

尊敬的先生/女士:

我们能否将 EMB1499Q 和 EMB1428Q 用于 LTO 电池平衡、电压范围为1.5V 至2.9V、平衡电流为10A?

请尽快答复

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikant、

    您还会将 bq76pl455a 用作电池监控器件还是使用哪种监控器? 您可以查看特定电压范围的数据表精度和最小电压规格。 但我们不再建议使用 EMB 器件、因为它们是支持有限的较旧/复杂解决方案、建议查看用于电池监控器/平衡器的 bq79606a 和 bq79616。

    此致、

    泰勒