This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622A+CSD95496QVM*2.

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95496QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971843/tps53622-tps53622a-csd95496qvm-2

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件:CSD95496QVM

您好!

我们正在使用 TPS53622A+CSD95496QVM*2,只需确保在将输入电压从12V 切换到5V 时需要注意什么?  

输出应为0.72V、40A。

根据我们的数据表、5Vin 在控制器和功率级 Vin 范围内。 因此、我想可以进行输入电压开关。

您对此有什么建议吗?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有现有的12V 设计、更改为5V 很可能是可以的、但:  

    -瞬态响应可能会因导通时间不同而变化、您可能需要不同的电感值。 我假设您可以测试现有设计以查看它。  

    -输入电流将会升高很多、您可能需要更改输入分流感应。  

    -检查5V 电源与可用 UVLO 设置之间的容差

    -功率级需要一个经过良好调节的5V 电源来实现精确的 IMON、这正是控制器所需的