This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:启动期间的电流限制

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971911/tps54302-current-limit-during-start-up

器件型号:TPS54302

大家好、

我的客户希望将 TPS54302应用于容性负载、而 IC 将在启动时触发电流限制。 是否有任何方法可以让 TPS54302在一开始监控电流尖峰瞬态事件?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮我们分享 SCH 供我们回顾吗? 如果附加启动波形,将会有所帮助。

    在我启动时、甚至可以触发 OCP。  如果触发 OCP、客户会担心什么?

    通常情况下,您可以尝试使用较大的电感器来降低峰值电流和软启动功能(而 TPS54302不支持可调软启动)。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    TPS54302在高侧 MOSFET 中具有逐周期电流限制、可在过载情况下保护转换器、并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控、增强限制效果。 因此、即使在启动过程中、TPS54302也能逐周期监控电流。

    您的监督电流尖峰意味着什么? 尝试在启动期间将电流尖峰设置为较小? 它可能无法实现。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的及时回复。

    这里有一个排印错误、我想说"忽略"。 我是说无论电流电平如何启动。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们不能忽略/忽略电流限制、即逐周期监控器。 由于我们具有 OC 保护、因此它可以在启动期间保护 IC 免受损坏。

    正如前面所说的、 在启动时甚至触发 OCP 是可以的。  如果触发 OCP、客户会担心什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    我的客户不希望 IC 在启动时关闭、根据您的回复、我可能会向他推荐其他 IC。

    谢谢、

    查尔斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    TPS54302具有5ms 的软稳压时间、在启动时不会关断。  

    如果可能,我们可以讨论这一点。

    BRS、

    赵永