This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:SOC 读数意外下降

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971806/bq27z561-r1-unexpected-soc-reading-drop

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、

我的客户看到现场使用 bq27z561-R1电量监测计的一些器件报告 SOC 出现了较大的意外压降。 您能就此问题向我们提供任何建议吗? 下面是对问题的更详细的描述。

其器件每10分钟读取一次电压、平均电流、剩余/满容量、RSOC 和剩余续航时间(tte)寄存器并记录一次。 此问题的一个示例是、在下一次读取时报告 SOC 从78%下降到0%的器件。 电压读数和时间范围表明 SOC 应该高得多。  

以下是显示 SOC 下降的日志片段:

4059mV、-1mA 平均值、225/280mAh、81% SOC、13500 tte
3905mV、-75mA 平均值、219/280mAh、79% SOC、175 tte
4016mV、-7mA 平均值、217/280mAh、78% SOC、1860 tte
4017mV、-3mA 平均值、0/280mAh、0% SOC、0 tte  <--- 在这里发生压降
4012mV、-3mA 平均值、0/280mAh、0% SOC、0 tte
4011mV、-2mA 平均值、0/280mAh、0% SOC、0 tte

它们的电量监测计均使用通过 TI 提供的校准和学习周期程序以及化学 ID 获取的设置生成的黄金映像进行编程。

可能有用的几个设置包括:

术语电压:在学习周期内设置为3000mV、在黄金图像中设置为3400 mV
设计电压:3800mV
化学 ID:2817

他们还看到、器件报告 SOC 从100%下降到0%、以及其他不应发生的大幅下降。 您对这种情况的发生原因有什么了解吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    这可能与配置有关、您能否在此处附加.gg 和日志文件。

    我们还可以查看 GPCCHEM 报告。

    谢谢、