This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:交叉频率设置范围

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971662/lm25117-q1-the-crossover-frequency-setting-range

器件型号:LM25117-Q1

大家好、

我的客户正在设计 LM25117-Q1和 LM25119-Q1,我们想知道 我们通常 在 FSW 的十分之一和十分之一之间选择了什么理论吗? (来自 LM25117-Q1数据表第23页)
为什么大于5% fsw?  

我知道、大于20%的 Fsw 将导致 Vout 更加不稳定且噪声过大。

并执行该"通常"选择交叉频率。 5%~20%的 Fsw 也适用于 LM25119-Q1?

如果您需要我提供更多信息、您可以直接通过电子邮件 kai.lai@ti.com 向我发送反馈! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提出问题。 对于大多数降压控制器而言、5-20%是环路交叉频率方面的通用指南、而不仅仅是您提到的器件。 不会太高而接近奈奎斯特频率(FSW/2)、也不会太低以至于速度太慢。

    虽然没有理论上的最小值、但请考虑使用 LC 输入滤波器来管理 EMI 和输入电压瞬变。 环路可管理此类瞬变、最高可达增益滚降的接近交叉频率、然后 LC 滤波器可提供衰减。 因此、如果交叉频率非常低、则可能会在低于 LC 滤波器截止频率的频率下有一些输入变化/干扰进入输出端。

    此致、

    Tim