This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:不使用时、输出信号引脚是否可以悬空?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137748/tps2410-can-unused-the-output-signal-pin-be-floating

器件型号:TPS2410

您好专家!

我对 TPS2410有疑问。

 1.如果未使用 FLTb、STAT、PG、是否可以悬空?

2.如果未使用 UV 引脚、对 GND 或 VDD 短路、如何处理该引脚?

3.此设备是否可以支持大约1mV 的 VSD 反向关闭阈值?

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    使用时、PG、STAT 和 FLTb 引脚可保持开路/悬空。  

    2.不使用 OV 和 UV 时应接地

    3. 可以、使用 RSET、我们可以使用以下公式将反向关断阈值编程为所需的1mV 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praven!

    感谢您的帮助、客户已开始评估 TPS2410。 但他们仍然有一些具体问题。

    该器件的湿度敏感度等级是多少?

    TPS2410PWR 和 TPS2410PWRG4之间的区别是什么?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praven!

    我对该 IC 的逻辑图有疑问。

    _________________________________________________________

    在 DS 中、在 以下任何情况下、故障均为有效(低电平):

    •VDD 不足

    •栅极应该为高电平、但不是。

    •MOSFET 应导通、但正向电压超过0.4V

    _________________________________________________________

    有两个假设、它们存在于正常运行中。

    假设 GATE 和 A 之间的电压高于0.75V;

    假设 A 和 C 之间的电压低于0.4V。

    但是从下面显示的逻辑图中可以看出、在上面假设的情况下、FLTb 是0逻辑、这与是严格的  

    DS 中的描述。

    您能否帮助检查逻辑图是否有错误?

     

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    正确的方框图应具有反相输入或门、如下所示。 也就是说、如果任何输入为0、则或门的输出应为1。 如果两个输入都为1 (即无故障条件)、则或门的输出应为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    另一个问题、器件型号问题如何?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

      TI.com 上提供了 MSL 搜索工具。 有关 MSL 的说明、 请单击此处。   

    TPS2410PWR 和 TPS2410PWRG4是相同的。 请参阅 产品文件夹