This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:缓冲器计算问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971028/ucc28710-snubber-calculation-question

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28711

大家好、团队、  

我正与客户合作、帮助解决他们在 UCC28710上看到的振铃问题、我们正在设计缓冲器。 使用 TI RCD 缓冲器计算器、我们收到了以下内容、但希望仔细检查一些值的计算方式。 从他们在电路板上进行的测量中、他们看到 UCC 以大约50kHz 的频率运行、这有道理吗? 它们还使用额定功率 Vsnub^2/Rsnub、输出功率为8瓦。 这是用于计算缓冲器功率的正确公式吗?

我的想法基于 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/05/05/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cameron  

    我已将您的帖子分配给 Mike、他需要一段时间来完成分析。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 工具中的缓冲器实际上是一个 RCD 钳位、可保护开关节点免受过压影响、并可抑制关断后的高频振铃。

    您可以在输出整流器上使用缓冲器来帮助抑制这种振铃。  我随附了和应用手册、其中讨论了 PSR 反激式控制以及如何解决这些常见问题。  请注意、本应用手册中详细说明了如何在输出整流器上设置 RCD 钳位和缓冲器。

    此致、

    e2e.ti.com/.../3122.Clean-PSR-Sensing-App-Note-10-5-20B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    他们的具体问题是变压器一次侧的 RCD 缓冲器、上面显示的值适用于该特定的 RCD。 应用手册介绍了次级二极管上的 RC 缓冲器。  

    我们还有一个问题、就是对 CBC 输入的建议是什么? 这是否可以保持开路、或者是否需要使用大电阻器将其接地(例如、如果保持开路、此输入可以拾取噪声、因为它不需要)  

    谢谢、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RCD 钳位实际上不是缓冲器。 这是 一个用于保护开关节点的钳位。  在大多数情况下、511k 和1nF 电容器会达到这一目的、应用手册也会对此进行介绍。

    如果他们对计算缓冲电阻器功率耗散感兴趣、则应该为((Vout*NP/NS)^2)/R

    对于 CBC、这主要用于电池充电以提高效率。  此引脚可保持断开状态。  我认为该器件有一个版本、它没有电缆补偿、但使用该引脚作为 NTC。  我相信这是 UCC28711、您只需仔细检查数据表即可。

    此致、