This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:低 μVRMS:典型值为30 μ V (100Hz 至100kHz)

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160227/tps717-low-noise-30-vrms-typical-100-hz-to-100-khz

器件型号:TPS717

您好!

μVRMS 您能否提供用于确认低噪声规格(低噪声:30 μ V 典型值(100Hz 至100kHz))的测量技术和设备。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的噪声测试均根据列出的数据表规格执行。

    执行该测试时使用干净的输入电源为器件供电、该电源通常是高 PSRR、低噪声 LDO、因此输入轨非常稳定、测量时也不会拾取从电源侧压入 LDO 的交流信号。 施加待测负载、整个设置在包含隔离环境噪声拾取的噪声盒中完成、然后测试 LDO 的功能以确保其正常工作、 最后 使用由干净的电池电源供电的放大器级。 这使得 放大器设置非常干净、并且不会将噪声本身注入所测量的电源轨。  然后、在 输出端放置一个直流隔离电容器、以便仅 测量 LDO 的噪声、并将开尔文感应线路连接到 LDO 输出端。 该输出通过直流隔离电容器、这只会在输出上留下 LDO 噪声、然后由 Agilent 4395A 频谱分析仪放大和测量该噪声。 它在10Hz 至10MHz 范围内扫描、然后计算100Hz 至100kHz 频带以得出最终 uVRMS 值。

    此致、

    John