TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:隔离式输出

Guru**** 245645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5164, LM5168, LM5017, TPS563208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159624/lm5164-isolated-output

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件:LM5161LM5168LM5017TPS563208

大家好、

是否可以在隔离式输出配置中使用 LM5164而不是 LM5161?

我计划使用耦合电感器而不是单个电感器、并创建隔离式次级侧。

此配置中是否会出现问题?

所有必有之处、

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!  

    您可能需要在轻负载下运行 FPWM 的器件(如 LM5161)。  您还可以 查看 LM5017和 LM5168。

    为了实现最佳效率、LM5164在轻负载时利用二极管仿真。 因此 不适用于 Flybuck 配置。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的快速响应。  

    是否可以将 TPS563208 用于5V 隔离式输出? 它具有强制 PWM 特性。

    所有必有之处、

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!  

    理论上是的、但我认为最好在这个器件上创建一个新的 E2E 问题。  

    这样、您就可以从更熟悉它的人那里获得帮助。  

    此致、  
    Denislav