This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70018-Q1:https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TLV70018DSET 链接显示了一个器件、但显示封装为 wson、如果我订购该怎么办

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971029/tlv70018-q1-https-www-ti-com-store-ti-en-p-product-p-tlv70018dset-link-shows-one-part-but-says-package-is-wson-what-do-i-get-if-i-order

器件型号:TLV70018-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV700

任何人遇到这种情况时、 上面显示的 TI 链接会显示 SOT23或 SC70封装的图片、显示 wson6封装的器件型号、并声明封装为 wson。

我必须使用器件型号 TLV70118-Q1、因为该系统无法识别 TLV70018和任何封装扩展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    由于 TLV700的 Q1型号具有300mA 电流、因此它们具有不同的 GPN 值。 Q1型号还仅提供 SOT-23-Thin 封装。

    TI store 会自动从产品文件夹中提取显示的图像-这是一个已知问题、无论显示的图像如何、您都应该拥有正确的器件。

    最棒的

    Juliette