This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:与 LiFePO4电池兼容

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ27Z561-R2, BQ34Z100-G1, BQ27742-G1, BQ34110, BQ27220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970962/bq27520-g4-compatibility-with-lifepo4-cells

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2BQ34Z100-G1BQ27742-G1BQ34110BQ27220

您好!

我正在寻找用于单节 LiFePO4的系统侧电量监测计。 BQ27520-G4似乎可以正常工作、因为它基于闪存、具有可编程 ChemID、但参数表未将其列为与 LiFePO4兼容。 电源电压范围(2.45V 最小值、无闪存写入)似乎足够。

它为什么不兼容?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    例如、bq40z40-R3和 bq27z561-R2中有支持 LiFePO4化学成分的特定算法。 如果您看看我提到过的在 TRM 中具有 LFPRelax 的监测计、此算法有助于针对 LiFePO4特性进行 Qmax 更新和 OCV 测量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这两个器件的问题是它们是电池组侧电量监测计。 我正在寻找系统(主机)端、 BQ27520-G4似乎是唯一一款可与 BQ34Z100-G1等多节电池电量监测计配合使用的电池监测计、而这种监测计会变得非常糟糕。

    您能否确认 BQ27520-G4是否存在任何问题?   

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    对于 LiFePO4、bq27520-G4不是很合适。 它没有 LFP_RELECTION 函数。

    Bq27z561-R2或 bq27742-G1是1s LiFePO4的最佳选择。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    根据我在上面的消息、我正在寻找系统侧电量监测计。 这些被列为电池组侧电量监测计、即需要将同一电池连接到电量监测计的电量监测计。 电池组侧电量监测计不允许用户更换电池。

    使用具有 LiFePO4 ChemID 但没有 LFP_RELET 功能的监测计会产生什么影响?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    当电压曲线非常平时、监测计可进行 OCV 测量、从而导致 DOD 中出现大规模误差、从而基本上改变 OCV 和电阻曲线

    请参阅 bq34110或 bq34z100-G1

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。 现在我将介绍 bq34z100-G1。 如果向 BQ27520-G4添加 LFP_RELET 功能只是一个 FW 更新、那么可以深入了解一下、以便为这些应用提供专用的单节电池系统侧监测计。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    bq27220 CEDV 监测计可支持 LiFePO4并是系统端。 支持 LiFePO4化学成分的阻抗跟踪仪表需要 LFP_RELET 功能。

    此处提供更多讨论: e2e.ti.com/.../606287

    此致、