This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:需要额定电流更高的电源开关

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2552, TPS2552-1, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970892/tps2553-need-higher-current-rating-power-switch

器件型号:TPS2553
主题中讨论的其他器件: TPS2552TPS2552-1

大家好、

您是否具有2.5A 额定电流电源开关、其功能与 TPS2553类似?

我的客户需要以下功能:

电流额定值为2.5A

2.带有外部电流限制调节引脚

3. OCP 被锁存。

我查看我们的发展蓝图、似乎所有器件都是自动重试、只有 TPS2552/3闭锁。

所以需要团队的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对。 我们只有 TPS2553-1和 TPS2552-1是锁存版本。

    2.从节能的角度来看,还可以考虑自动重试功能或方法。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。