请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS735 大家好、团队、
我想问一个有关 TPS73501反馈电阻器的问题。
在数据表"6.3建议运行条件"中、建议对反馈电阻器 R2使用110kOhm。
但在另一个线程中、有一条说明 "噪声将在 R1||R2 = 250kOhm 时进行优化"。 (该值250kOhm 也出现在数据表8.2.1.2中。)
R2的推荐电阻值为何为110kOhm? 在确定电阻值时、应优先考虑哪一项?
E2E 主题| TPS73501反馈电阻器的最小值(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/519228)
此致、
梁太郎福井