This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:过流/热故障中的 TPS16630 FLT 和输出行为

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970313/tps1663-tps16630-flt-and-output-behavior-in-overcurrent-thermal-faults

器件型号:TPS1663

您好!

在以下两种情况下、我很难理解 TPS16630的行为。 我问的原因是、在数据表第9.2节所示的图中、只有 TSD 连接到锁存触发器。
1 -发生过载、但不会导致热关断。 而是162 ms 计时器到期。
2 -发生过载并导致热关断。

我在锁存模式下使用器件(MODE =开路)。 对于上述两种情况、以下理解是否正确?
-当发生上述任一故障时、FLT 将置为有效并且输出将关闭。
-器件不会重试(mode=open)、因此无法检测故障是否已清除。 因此、FLT 将一直保持低电平、直到循环通电、切换 SHDN 或将 UVLO 从低电平提高到高电平。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vala、

    感谢您的支持!

    该图可能未覆盖它。 但器件会因热关断或162ms 计时器过期而闭锁、以较早发生的时间为准。 FLT 保持低电平 、直到循环通电、切换 SHDN 或将 UVLO 从低电平提高到高电平。

    您的理解是正确的。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的回答。

    数据表显示、在发生过载故障后、FLT 将1.3ms 置为有效。 它还表示内部 FET 在162毫秒后(或之前由于热故障)关闭。 这是否意味着、如果过载故障仅存在50毫秒(然后被移除)、FLT 将置为有效、但输出不会关闭? 在这种情况下、FLT 会发生什么情况? 它本身恢复为高电平、还是芯片最终保持 FLT 为低电平并保持内部 FET 打开、直到循环通电、切换 SHDN 或将 UVLO 从低电平提高为高电平?

    我想知道、在 MODE =开路时、FLT 是否会自动置位并恢复高电平。 OVP 还会在 FLT 发出后锁定、对吧? 我们能否说、只有在 UVLO 情况下、FLT 才会在故障消除时(当 MODE =开路时)自动恢复?

    当输入电压低于工作范围(< 4.5V)的最小值时、您是否还可以确认 FLT 的功能? 例如、假设 VIN 为0.5V、FLT 被拉至低电平是否正确?

    Vala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vala、

    数据表显示、在发生过载故障后、FLT 将1.3ms 置为有效。 它还表示内部 FET 在162毫秒后(或之前由于热故障)关闭。 这是否意味着、如果过载故障仅存在50毫秒(然后被移除)、FLT 将置为有效、但输出不会关闭? 在这种情况下、FLT 会发生什么情况? 它本身恢复为高电平、还是芯片最终保持 FLT 为低电平并保持内部 FET 打开、直到循环通电、切换 SHDN 或将 UVLO 从低电平提高为高电平?

    FLT 恢复为高电平

    我想知道、在 MODE =开路时、FLT 是否会自动置位并恢复高电平。 OVP 还会在 FLT 发出后锁定、对吧? 我们能否说、只有在 UVLO 情况下、FLT 才会在故障消除时(当 MODE =开路时)自动恢复?

    FLT 针对 OVP 事件置为有效、一旦输入过压条件消失、FLT 将再次变为高电平

    当输入电压低于工作范围(< 4.5V)的最小值时、您是否还可以确认 FLT 的功能? 例如、假设 VIN 为0.5V、FLT 被拉至低电平是否正确?

    FLT 为开漏输出。 因此、当电压<4.5V 时、输出会变为高电平、因为内部不会有任何源保持拉低

    此致、Rakesh