This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020的内部设置时间和延迟时间

Guru**** 2581205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970617/lmg1020-internal-setting-time-and-delay-time-of-lmg1020

器件型号:LMG1020

您好、TI 专家、

希望使用 LMG1020生成500ps 脉冲式波形。

如果我在 LMG1020的输入信号(PWM)引脚中输入500ps 控制脉冲信号、在输出引脚上的传播延迟时间之后是否会生成500ps 脉冲?

或者、内部设置时间将耗费500ps 的输入、并且在输出引脚上未观察到任何情况?

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayce、

    感谢您的联系。

    LMG1020将接受1ns (IN+上)的典型输入脉冲、这些脉冲将在输出引脚上生成等效脉冲。 在您的应用中、考虑到窄脉冲、输出可能无法识别输入命令。 因此、我建议在 IN+和 IN-上使用2个脉冲(IN+上使用一个脉冲、其延迟版本500ps 在 IN-上)、以根据数据表中的图10生成所需的脉冲宽度。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    值得一试的好主意 我不注意 LMG1020的内部和逻辑结构。 谢谢。

    B R、

    罗杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayce、

    在您尝试建议的设置时、我会将此线程标记为已解决。

    此致、

    -Mamadou