This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:具有 ST 微控制器的 Bq76940的现有代码

Guru**** 2526300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76952, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970571/bq76940-existing-code-of-bq76940-with-st-microcontroller

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76952BQ76PL455A-Q1

尊敬的德州仪器(TI):

  • 我正在使用2个 BMS、一个是15秒、另一个是20秒。(Bq76930的2系列)
  • 在标称变化情况下、相同代码是否可以与 BQ76952 AFE 搭配使用?
  • 此外、Bq76940、Bq76952和 Bq76L445A-Q1之间的差异如何?
  • 在 Aobve 3 AFE 中、可以同时实现平衡吗?  
  • 什么是内部平衡 MOSFET 电流驱动最大平衡容量? 同样在上述3个 AFE 中、我们是否需要外部 MOSFET 来实现平衡?

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    与 BQ76930/BQ76940相比、BQ76952具有更多的选项和功能、因此代码将会有很大不同。 有使用 MSP430下载的示例代码(https://www.ti.com/lit/zip/sluc701)。 我还注意到一些用户已开始与 GitHub 上的其他 MCU 共享 BQ76952的代码-您可能需要搜索以查看可以找到的内容。

    BQ76952与 BQ76940有多种不同。 电压和电流测量精度提高、测量速度快得多、BQ76952驱动高侧 FET、支持其他通信协议、包括自动电池平衡和自动 FET 控制、可从保护故障中恢复。 如果 BQ76940满足您的需求、这是一款很好的器件、并且可能更容易理解其有限的功能。 BQ76952是我们全新的工业电池监控器、具有更好的性能和功能。  

    对于电池平衡、除非使用外部 FET、否则 BQ76940只能支持5mA 的平衡电流。 BQ76952无需外部 FET 即可支持50mA 电流。 可以添加外部 FET 以实现更高的平衡电流。 两者可以同时平衡多节电池、但我们不建议同时平衡相邻电池。 有关使用 BQ76952进行电池平衡的应用手册可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/sluaa81/sluaa81.pdf 

    BQ76PL455A-Q1是一款汽车电池监控器、与 BQ76940和 BQ76952有很大不同。 它可通过菊花链通信进行堆叠、因此一个微控制器更容易连接到多个器件。 它可能支持更高的平衡电流、旨在满足汽车行业标准。 此器件也可下载示例代码。  

    此致、

    Matt