器件型号:BQ27750
CUV 参数:
-阈值:3500mV
-延迟:2s
-恢复电压:3600mV
在保护配置中、我启用 CUV_RECOV_CHG 以在充电可用时恢复 CUV 保护。
我只启用 CUV 保护并禁用所有其他功能。 在 BQ27750满足 CUV 保护条件后、它会关闭 DSG FET 以终止放电、并且 CHG FET 保持导通状态。 然后、我连接充电器为传感器充电、但它无法充电、电流始终为零。
我想知道为什么 bq27750在 CHG FET 导通时无法充电、并且没有任何禁用充电的保护条件。 如果器件已充电、CUV 保护条件将恢复。
我使用 BQ27750EVM-837模块和 BQStudio 进行了测试。 我使用具有 CHEMID 的 BAT 为0x0128。 传感器已通过校准和学习周期。
谢谢你。