This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:CUV 触发后、BQ27750无法充电

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27750EVM-837, BQSTUDIO, BQ25619
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969311/bq27750-bq27750-can-not-charge-after-cuv-trigger

器件型号:BQ27750

CUV 参数:
-阈值:3500mV
-延迟:2s
-恢复电压:3600mV

在保护配置中、我启用 CUV_RECOV_CHG 以在充电可用时恢复 CUV 保护。
我只启用 CUV 保护并禁用所有其他功能。 在 BQ27750满足 CUV 保护条件后、它会关闭 DSG FET 以终止放电、并且 CHG FET 保持导通状态。 然后、我连接充电器为传感器充电、但它无法充电、电流始终为零。

我想知道为什么 bq27750在 CHG FET 导通时无法充电、并且没有任何禁用充电的保护条件。 如果器件已充电、CUV 保护条件将恢复。
我使用 BQ27750EVM-837模块和 BQStudio 进行了测试。 我使用具有 CHEMID 的 BAT 为0x0128。 传感器已通过校准和学习周期。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的屏幕截图和黄金映像文件附件。 充电器正在连接、但 BQ27750会监控0mA 电流、 我确保我的充电器正常。


    e2e.ti.com/.../5228.golden_5F00_image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是使用定制 PCB 还是 EVM? 当 DSG FET 关断时、充电电流必须流经 DSG FET 的体二极管为电池充电。 有时、这会妨碍充电。 您是否仅在 DSG FET 关断时看到此问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我在定制 PCB 和 EVM 上进行了测试并获得了相同的结果。

    另一个证明 DSG FET 已关闭的测试案例使器件无法充电。 我在 bq27750EVM 上进行了测试、并使用命令0x001F 打开/关闭 CHG FET、使用0x0020通过 BQStudio 打开/关闭 DSG FET。
    首先、我发送命令0x0022以在 DSG FET 和 CHG FET 启用时禁用它们。 然后、我发送命令0x001F 来触发 CHG FET。 我看到运行状态 A 上的 xchg 位和 CHG 位被切换(对于 xchg 位为红色、对于 CHG 位为绿色)。 我使用 VOM 测量 TP5引脚和 TP4引脚之间的电压、测量结果约为13V、CHG FET 导通。 TP5和 TP3之间的测量电压为0V、DSG FET 关断。 接下来、我连接充电器、但器件无法充电。

    这是一个奇怪的问题。 当我立即连接并断开 FP5跳线以使 FET PYPASS 短路时、器件正在充电。 在位寄存器窗口中没有变化、但现在、我看到 TP5和 TP3之间的测量电压大约为13V。 然后、我断开并重新连接充电器、器件无法充电器。 我想知道 DSG FET 为何导通、但运行状态 A 的 DSG 位指示 DSG FET 关断? 为什么在 FET PYPASS 连接和断开后立即对器件进行充电。  为什么设备正在充电、但在上述测试用例中重新连接充电器后无法充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我设计了各种方案来安全地对电池进行充电和放电。 充电器传感器为 BQ25619、故障保护传感器为 BQ27750。
    我已经过测试、并且只遇到了我之前描述过的一个问题。 但我不确定在生产中它是否会稳定。 可以帮助我查看原理图吗? 它的设计是否良好? 您对我的设计有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很可能是由 FET 的体二极管引起的、如果您进一步增大充电电压、它应该会再次充电。 我们的一些监测计具有体二极管保护功能、不允许通过体二极管的电流过大。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我使用充电电压约为4.2V 的充电器、我的电池类型为 GRP603533-3.7V-630mAh、最大充电器电压为4.2V。 如何像您提到的那样增加充电电压? 为什么剂量 DSG FET 会阻碍充电? 这是 BQ27750硬件错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是一个错误、它与 FET 的特性有关。 您的 CUV 在大多数应用中都非常高、通常 CUV 约为3V 或更低。 在这些正常情况下、电池和充电器之间的电压差将足够高、以启用体二极管并开始充电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 答案可以帮助我清除问题。

    这是我用于安全地对电池进行充电和放电的设计方案。 充电器传感器为 BQ25619、故障保护传感器为 BQ27750。
    我已经过测试、并且只遇到了我之前描述过的一个问题。 但我不确定在生产中它是否会稳定。 可以帮助我查看原理图吗? 它的设计是否良好? 您对我的设计有什么建议吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计对我来说很好、此问题与您选择的 CUV 阈值有关、就体二极管的二极管压降而言、该阈值非常接近最大充电电压。 电池电压需要大于4.2V-0.7V (二极管压降)或3.5V 才能充电。 这看起来是您的阈值的确切电压、因此根据二极管压降、它可能不会充电。

    此致、

    Wyatt Keller