This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:关于 BQ25731发布计划

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970207/bq25731-about-bq25731-release-schedule

器件型号:BQ25731

您好!

我们正在寻找一款支持 USB PD 输入并可为10A 充电的充电器。

在该背景下、我找到了 BQ25731。
让我向您询问有关此产品的两个问题。

1.BQ25731是否支持10A 充电电流?
检查 EVM 时、它似乎支持8A 充电。
请告诉我8A 的原因。
www.tij.co.jp/.../sluucb9.pdf

2.您能 告诉我最新的 RTM 计划吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    感谢您的关注! TI 将在一个月左右的时间内发布 BQ2573x 系列产品。 它将支持10A 充电。 请继续关注。  

    此致、

    林红