This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:双向运行

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969079/tps2595-bidirectional-operation

器件型号:TPS2595

大家好、

我的客户正在寻找支持输入电压和输出电压之间双向运行的电子保险丝。 我认为 TPS2595可以满足客户的要求。

  • 条件

输入电压范围:5V 至10V

正向电流(输入电压至输出电压):0.5A 至2A

反向电流(Vout 至 Vin):1A 至3A

  • 客户期望以下情况。

案例1: 从 VIN < VOUT 的状态,将 EN 转至 H (活动),以从 VOUT 向 VIN 供电

案例2:从 VIN > VOUT 的状态,将 EN 转至 H (活动)并将电源从 VIN 转换为 VOUT,然后将状态更改为 VIN < VOUT,并将电源从 VOUT 转换为 VIN

  • 客户提出的问题

如果 TPS2595可以支持案例1、 是否也应用了案例1中的电气特性?  在这种情况下、您还能告诉我可行的保护功能吗?

客户所需的保护功能如下所示。

过流保护功能在反向(VOUT->VIN)下不起作用。
热关断工作正常。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    感谢您的查询。 我将在星期一之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    是的、您回答正确。 TPS2595可支持客户要求。

    请参阅以下应用手册 e2e.ti.com/.../slva948_2D00_bidirectional-current.pdf 、了解电子保险丝的双向使用。 有关使用 TPS2595进行双向控制的信息、请参阅第4节。

    • 除了支持双向电流流和关断状态电压阻断、TPS2595解决方案还提供
      其他保护功能、包括过流限制、短路保护和浪涌电流控制

    • 它将支持热关断功能
    • 在两个方向上单独控制电流限制。  

    希望这对您有所帮助!

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答并分享应用手册。

    应用手册中的图14使用两个 TPS2595来实现双向电流。 这是否可以仅使用图14中的 TPS2595 #2 (右侧)? 在这种情况下、我认为电流限制功能在 VFET 运行期间不起作用<VOUT because there is body diode from OUT to IN. 我的理解是否正确? 客户似乎不希望在 V流经 VFET <VOUT condition. 时使用电流限制功能

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    我需要检查反向规格。 客户是否需要反向热关断? 我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的支持。 是的、客户需要反向热关断。

    此致、

    山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好,

    让我们内部跟进。

    此致

    Kunal Goel