请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 您好!
我在手持设备中使用 BQ25619。 BATFET Q4可以毫无问题地打开或关闭(将0b01101100写入 REG07以关闭、或将 QON 低电平写入以打开)。
我的问题是、为什么 BATFET 关断后、电池电量仍消耗约1.2mA。 在运输模式下、应仅排放几十 uA 的电池电量、如数据表中所述。
除了设置 REG07的 BATFET_DIS 位之外、是否需要进行其他设置才能进入运输模式? 非常感谢!
(下面是原理图)
祝你度过美好的一天
吕明华