This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920上的 LDO 电压不正确。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969219/bq76920-incorrect-ldo-voltage-on-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76200

晚上好。
我使用的是采用3S 配置的 BQ7692006PWR。 我使用 BQ76200高侧驱动器来确保持续通信。 当我连接电池组时、它需要 TS1线路上的电压、之后、我可以在没有任何故障条件的情况下对电路板进行编程。 即使在显示没有故障条件后、电池组+线路也未连接到电池组、并且 REGOUT 上的电压为3.7V、数据表中提到它可以达到的最大值为3.6V。 我能不能知道问题是什么。

请提供任何帮助。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:  

    REGOUT 的3.7V 异常高、可能会造成损坏。  我假设它正在运行您的 MCU、MCU 功能正常。

    首先要检查的是接地端电势相同。 确保您的探针点与 BQ76920的 VSS 之间没有0.4V 的电压。  

    检查较高电压信号是否泄漏到 REGOUT 或可能已上拉至 REGOUT 的通信线路。  在启动之前、您可能会检查 REGOUT 是否已施加电压。

    使用细间距并不容易、但如果您可以提起 REGOUT 引线、则可以看到高电压是来自 IC 或电路板的 REGOUT 引脚。

    如果您能够从 BQ76920读取和写入寄存器、请查看 DSG_ON 和 CHG_ON 是否被置位、如果它们导致 DSG 和 CHG 产生电压、则这些电压会使其进入 BQ76200的 DSG_EN 和 CHG_EN。  最后检查 BQ76200上的 DSG 和 CHG 是否变为高电平。  PACK 引脚上的电容器过大会阻止 BQ76200上的 DSG 和 CHG 导通。

    希望这里的内容有所帮助。  调试可能很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复、我通过移除电池组进行了检查、并且 REGOUT 引脚上没有电压。 在此设置中、VSS 连接到电路板的接地端、并且我在 VSS 和 GND 之间找不到任何电压。 我仅将 REGOUT 用于 SCL 和 SDA 上拉电阻、而不使用任何其他电阻。 我的 MCU 通过独立电源单独运行。

    我拿了另一个 BQ7692006PWR 并开始处理它、另一个 BQ7692006PWR 在放电时工作正常、没有任何问题、它给 REGOUT 3.32V 的电压。 然后、当我尝试为其充电时、它在一段时间内一直没有出现任何问题。 大约一个小时后、PACK+和电池电压之间的连接突然消失、我的 REGOUT 为0.33V。 我不明白问题是什么。 电池从10.03V 充电至10.68V、突然发生了这种情况。 请帮我解决这个问题、我是否错过了寄存器设置。

    这些是我在编程时设置的寄存器值。

    CELLBAL (0x01)- 0x00//我正在使用外部电池平衡、因此我关闭了内部电池平衡

    STS_CTRL1 (0x04)- 0x01

    SYS_CTRL2 (0x05)- 0XC3

    PROTECT1 (0x06)- 0x9F

    PROTECT2 (0x07)- 0x7f

    PROTECT3 (0x08)- 0x00

    OV_TRIP (0x09)- 0xFF//我将最大值设置为 OV 故障。

    UV_TRIP (0x0A)- 0x00//我将最小值设置为 UV 故障。

    CC_CFG (0x0B) -数据表中指定的0x19//。

    我还附上了相应的原理图。 请查找随附的文档以供参考。

    请提供任何帮助。 提前感谢。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Battery_5F00_BQ76920_5F00_2021_2D00_01_2D00_09.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    REGOUT 必须具有一个电容器、以确保稳压器的稳定性。  请参阅数据表、建议使用4.7uF 电容。  在其他负载较小的情况下、1uF 可能会起作用。

    REGSRC 和 BAT 引脚的滤波器必须来自3P、不应通过 R7。  U1的电源电流不应拉入 VC5电压、否则会影响顶部电池的测量。  REGSRC 可以在没有滤波电阻器的情况下工作、但电阻器更常见。  如果没有电阻器、请确保没有瞬变进入 REGSRC 引脚并经过滤波电容器。  迹线具有较小的电阻。

    U1 BAT 引脚的滤波电容应大于0.1uF。  BQ76920数据表显示了 CF 为1uF 时的最小建议值。

    R2左侧的 U2 BAT 引脚电源也应来自3P、电池电压有时标记为 BAT+、不应连接 BQ76920 BAT 引脚。

    BQ76200可在 DSG 和 CHG 与 FET 栅极之间没有电阻器的情况  下工作、但电阻器可提高性能、请参阅 www.ti.com/.../slua794了解详情、但我认为您的关断不相关。

    SYS_CTRL1 (0x04)- 0x01是一个奇数值、它是关断序列的第二部分。  值0x10或0x18 (如果使用热敏电阻)更为常见。   

    我想 BAT 引脚可能已下拉 U1 BAT 引脚、导致关断。  检查电源瞬态和变化的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看。 我真的很想念他们、非常感谢他们为我提供帮助。 我将进行这些更改并验证电路板是否正常工作。 SYS_ctrl1是前一条消息中的一个拼写错误、它是0x10 I 启用 ADC。

    再次感谢您的建议。 我将在这里结束这个线程如果我发现任何其他线程、我将启动一个新线程。