大家好、我们正在评估此器件、但我们遇到了两个故障、其中输入和输出都短接至 GND。 您能解释一下什么可能导致这种情况发生吗?
VIN = 5V、来自工作台 PSU
Vout = 3.3V
Iout = 2A 电阻负载。
输出波形看起来受到良好控制。 蓝色是使能输入。 红色是输出。 1ms/div、1V/div
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
5V-in 和工作台电源之间没有任何区别。 您是否会建议在 LMZ10505的输入端使用 MOV?
您能否解释 LMZ10505输入和输出短接至 GND 时可能出现的故障机制?
我已附上一些波形和 PCB 布局以供查看。 我注意到、由于某种原因、LMZ10505 EP 的 GND 平面不会扩展到输入和输出电容器、我们肯定会在下一次 PCB 旋转时修复该问题。 这可能是问题吗?
感谢您发送 Jon。
是的、Cin 和 Cout 应直接连接到器件的外露焊盘、位于顶层铜层。 该路径中的过孔会增加电感、因此不建议这样做。 为了进行快速测试、您可以擦除一些焊层、以创建焊入电容器的位置、如 D/S 中的图30所示
当输入电压、输出电压和 GND 都这样短接时、器件内部的一个/两个功率 FET 很可能发生 EOS。 这通常是由于 IC 引脚上出现电压过高导致的、这是由于开关期间或 Vin 热插拔期间振铃过大。
这篇技术文章介绍了 Vin 热插拔:
与插入电源然后再打开电源相比、在打开外部电源后再插入时、您是否获得了相同的 Vin 波形?