This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:tps54202仿真错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967984/tps54202-tps54202-simulation-error

器件型号:TPS54202

24V 至7V 电路实际上是正常制造和测试的、但仿真电路存在错误。 我不知道问题在哪里。 请参阅仿真附件 program.e2e.ti.com/.../power_5F00_PSPICE.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您遇到了什么错误? 照片似乎没有显示。请帮助再次发布。 谢谢。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的列中、单击 power_PSPICE.rar 进行下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2742.power_5F00_PSPICE.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载您的文件并单击"Run"、仿真结果如下所示。 您不会添加任何负载、因此 TPS54202可在 Eco-mode 下工作。 它看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT =[R1/R2+1]* 0.596=[100/9.31]* 0.596=6.99771858216971V。   仿真结果低于2V、原因未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将在我的 labtop 上检查这个。 稍后将提供反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的回答。  

    我检查了组件的详细信息,发现您将电感器的值设置为“10uH”。  

    这会使输出电压不正确。 如果将电感器值更正为"10U"、则可以获得正确的值。 还请提供足够的仿真时间> 5ms。

    BRS、

    年轻