This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063可以应用方波还是梯形波?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969645/ucc28063-ucc28063-can-apply-square-or-trapezoidal-wave

器件型号:UCC28063

您好的支持团队、

UCC28063可以应用方波还是梯形波?
 方波或梯形波可能会影响运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、UCC28063可被用作一个方形或正弦输入条件。 频率为输入电压建议值、频率为43Hz~63Hz。

    在非正弦输入条件下工作时、请确保 ithd 和 PF 满足系统要求。

    谢谢。